DOCA0006ES-08

Interfaz de comandos

Dirección

Registro

Acción
(L/E/EC)

Tamaño

Tipo

Unidades

Descripción

PM3250

PM3255

0x1481

5250

L/E

L/E

1

UInt16

Comando solicitado

0x1483

5252

L/E

L/E

1

UInt16

Parámetro de comando 001

0x14FD

5374

L/E

L/E

1

UInt16

Parámetro de comando 123

0x14FE

5375

L

L

1

UInt16

Estado de comando

0x14FF

5376

L

L

1

UInt16

Códigos de resultado de comando:

  • 0 = Operación válida
  • 3000 = Comando no válido
  • 3001 = Parámetro no válido
  • 3002 = Número de parámetros no válido
  • 3007 = Operación no ejecutada

0x1500

5377

L/E

L/E

1

UInt16

Datos de comando 001

0x157A

5499

L

L

1

UInt16

Datos de comando 123

Comentarios
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.