DOCA0006PT-08

Interface de comando

Endereço

Registro

Ação
(R/W/WC)

Tamanho

Tipo

Unidades

Descrição

PM3250

PM3255

0x1481

5250

R/W

R/W

1

UInt16

Comando solicitado

0x1483

5252

R/W

R/W

1

UInt16

Parâmetro do comando 001

0x14FD

5374

R/W

R/W

1

UInt16

Parâmetro do comando 123

0x14FE

5375

R

R

1

UInt16

Status do comando

0x14FF

5376

R

R

1

UInt16

Códigos de resultado do comando:

  • 0 = Operação válida
  • 3000 = Comando inválido
  • 3001 = Parâmetro inválido
  • 3002 = Número inválido de parâmetros
  • 3007 = Operação não realizada

0x1500

5377

R/W

R/W

1

UInt16

Dados do comando 001

0x157A

5499

R

R

1

UInt16

Dados do comando 123

Comentários
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.