DOCA0006ZH-08

命令接口

地址

寄存器

操作
(R/W/WC)

大小

类型

单位

描述

PM3250

PM3255

0x1481

5250

R/W

R/W

1

UInt16

请求的命令

0x1483

5252

R/W

R/W

1

UInt16

命令参数 001

0x14FD

5374

R/W

R/W

1

UInt16

命令参数 123

0x14FE

5375

R

R

1

UInt16

命令状态

0x14FF

5376

R

R

1

UInt16

命令结果代码:

  • 0 = 有效操作
  • 3000 = 无效的命令
  • 3001 = 无效的参数
  • 3002 = 无效的参数个数
  • 3007 = 未执行的操作

0x1500

5377

R/W

R/W

1

UInt16

命令数据 001

0x157A

5499

R

R

1

UInt16

命令数据 123

反馈
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.