DOCA0006PT-08

Entradas digitais

Endereço

Registro

Ação
(R/W/WC)

Tamanho

Tipo

Unidades

Descrição

PM3250

PM3255

0x1C69

7274

R

1

UInt16

Modo de controle da entrada digital 1:

  • 0 = Normal (status de entrada)
  • 2 = Controle multitarifa
  • 3 = Medição de entrada
  • 5 = Redefinição de energia (Energia parcial, Energia por tarifa, Energia por fase)

0x1C81

7298

R

1

UInt16

Modo de controle da entrada digital 2

0x22C8

8905

R

2

Bitmap

Status da entrada digital:

  • 0 = Relé-Aberto
  • 1 = Relé-Fechado
  • Bit 1 = Status da DI1
  • Bit 2 = Status da DI2

Comentários
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.