DOCA0006ZH-08

数字输入

地址

寄存器

操作
(R/W/WC)

大小

类型

单位

描述

PM3250

PM3255

0x1C69

7274

R

1

UInt16

数字输入 1 控制模式:

  • 0 = 常规(输入状态)
  • 2 = 多费率控制
  • 3 = 输入测量
  • 5 = 电能重置(部分电能、按费率划分的电能、相电能)

0x1C81

7298

R

1

UInt16

数字输入 2 控制模式

0x22C8

8905

R

2

Bitmap

数字输入状态:

  • 0 = 继电器开路
  • 1 = 继电器闭合
  • 位 1 = DI1 状态
  • 位 2 = DI2 状态

反馈
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.