DOCA0006RU-08

Цифровые входы

Адрес

Регистр

Действие
(R/W/WC)

Размер

Тип

Единицы

Описание

PM3250

PM3255

0x1C69

7274

R

1

UInt16

Цифровой вход 1, режим управления:

  • 0 = нормальное (состояние входа)
  • 2 = управление несколькими тарифами
  • 3 = измерение входа
  • 5 = сброс энергии (частичная энергия, энергия по тарифу, энергия фазы)

0x1C81

7298

R

1

UInt16

Цифровой вход 2, режим управления

0x22C8

8905

R

2

Битовая карта

Состояние цифрового входа:

  • 0 = реле разомкнуто
  • 1 = реле замкнуто
  • Бит 1 = состояние входа DI1
  • Бит 2 = состояние входа DI2

Обратная связь
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.