DOCA0006ES-08

Entradas digitales

Dirección

Registro

Acción
(L/E/EC)

Tamaño

Tipo

Unidades

Descripción

PM3250

PM3255

0x1C69

7274

L

1

UInt16

Modo de control de la entrada digital 1:

  • 0 = Normal (estado entrada)
  • 2 = Control de tarifa múltiple
  • 3 = Medición de entradas
  • 5 = Restablecimiento de energía (Energía parcial, Energía por tarifa, Energía por fase)

0x1C81

7298

L

1

UInt16

Modo de control de entradas digitales 2:

0x22C8

8905

L

2

Mapa de bits

Estado de la entrada digital:

  • 0 = Relé-Abierto
  • 1 = Relé-Cerrado
  • Bit 1 = Estado de ED1
  • Bit 2 = Estado de ED2

Comentarios
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.