DOCA0006RU-08

Возможности входа/выхода

Осторожно
Непреднамеренное срабатывание
  • Не используйте счетчик в ответственных системах управления или защиты, где безопасность людей или имущества зависит от функционирования цепи управления.
  • Учтите, что при нарушении питания счетчика возможно неожиданное изменение состояния цифровых выходов.
Несоблюдение данных инструкций может привести к смерти, серьёзной травме или повреждению оборудования.
Обратная связь
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.