DOCA0006ZH-08

输入/输出功能

警告
不符合设计意图的操作
  • 当人身或设备安全依赖于控制电路的运行时,不要将测量仪用于这样的关键控制或保护应用中。
  • 请注意,测量仪的电源中断后,可能会导致数字输出状态的意外更改。
未按说明操作可能导致人身伤亡或设备损坏等严重后果。
反馈
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.