DOCA0006ES-08

Capacidades de entrada/salida

ADVERTENCIA
Funcionamiento imprevisto
  • No utilice la central de medida en aplicaciones de control o protección críticos en las que la seguridad de las personas o de los equipos dependa del funcionamiento del circuito de control.
  • Tenga en cuenta que podrían originarse cambios de estado imprevistos en las salidas digitales cuando se interrumpe la alimentación de la central de medida.
Si no se siguen estas instrucciones, pueden producirse lesiones graves, muerte o daños en el equipo.
Comentarios
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.