DOCA0006FR-08

Capacités d’entrée/sortie

AVERTISSEMENT
Fonctionnement inattendu
  • N’utilisez pas ce compteur pour les applications critiques de commande ou de protection dans lesquelles la sécurité du personnel ou de l’équipement dépend du fonctionnement du circuit de commande.
  • Notez que l’interruption de l’alimentation de l’appareil peut provoquer un changement d’état inopiné des sorties numériques.
Le non-respect de ces instructions peut provoquer la mort, des blessures graves ou des dommages matériels.
Commentaires
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.