DOCA0006ZH-08

脉冲输出 (PM3210)

脉冲输出仅用于有功电能脉冲输出。您可以配置脉冲频率(脉冲/kWh)和脉冲宽度。最小脉冲宽度为 50 ms。脉冲停止等于或长于脉冲宽度。脉冲输出表示考虑了变比的一次电能消耗。应设置合适的脉冲频率和脉冲宽度值,以避免因过度计数而丢失脉冲。

反馈
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.