DOCA0006PT-08

Saída de pulso (PM3210)

A saída de pulso é usada somente para saída de pulso de energia ativa. Você pode configurar a frequência de pulso (pulso/kWh) e a largura de pulso. A largura mínima do pulso é de 50 ms. A parada do pulso é igual ou mais longa que a largura de pulso. A saída de pulso indica o consumo de energia primária considerando as taxas do transformador. Você deve definir um valor adequado da frequência de pulso e da largura de pulso para evitar perder o pulso devido à contagem em excesso.

Comentários
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.