DOCA0006FR-08

Sortie à impulsions (PM3210)

La sortie à impulsions est utilisée pour la sortie à impulsions d’énergie active uniquement. Vous pouvez configurer la fréquence d’impulsion (impulsions/ kWh) ainsi que la largeur d’impulsion. La largeur d’impulsion minimum est de 50 ms L’arrêt de l’impulsion est égal ou supérieur à la largeur de l’impulsion. La sortie à impulsions indique la consommation d’énergie primaire en tenant compte des rapports de transformateur. Vous devez définir des valeurs de fréquence et de largeur d’impulsions appropriées pour éviter toute impulsion manquante résultant d’un surcomptage des impulsions.

Commentaires
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.