DOCA0006ES-08

Salida de impulsos (PM3210)

La salida de impulsos solo se usa para la salida de impulsos de energía activa. Puede configurar la frecuencia de impulsos (impulso/kWh) y la amplitud de impulso. La amplitud de impulso mínima es 50 ms. La parada de impulso es igual o superior a la amplitud de impulso. La salida de impulsos indica el consumo de energía primario teniendo en cuenta las relaciones del transformador. Debe establecer valores de frecuencia de impulsos y amplitud de impulso adecuados para evitar que falten impulsos debido a un sobrerrecuento.

Comentarios
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.