DOCA0006PT-08

Fiação do sistema de energia

1PH

1PH2W L-N≤240 V L-N

1PH2W L-L≤415 V L-L

1PH3W L-L-N≤240 V L-N
≤480 V L-L

1PH4W multi L-N 2CT≤240 V L-N

1PH4W multi L-N 3CT≤240 V L-N

3PH3W

≤480 V L-L

≤480 V L-L

≤480 V L-L

3PH4W

≤277 V L-N
≤480 V L-L

≤277 V L-N
≤480 V L-L

≤277 V L-N
≤480 V L-L

3PH3W

3PH4W

Fusíveis de 250 mA e chave de desconexão

Bloco de interconexão

Fusíveis do primário do TP e chave de desconexão

  • indica fiação para um sistema equilibrado

Identifique claramente o mecanismo de desconexão do dispositivo e instale-o ao alcance fácil do operador.

Os fusíveis/disjuntores devem ser:

  • Instalados de acordo com todas as normas e códigos de eletricidade locais e nacionais.

  • Classificados para a tensão de instalação, corrente de falha disponível, e dimensionados para cargas conectadas.

Será necessário fusível para o neutro se o neutro da fonte não estiver aterrado.

O medidor exige transformadores de corrente x/5A ou x/1A.

Comentários
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.