DOCA0006ES-08

Cableado del sistema de alimentación

1PH

1PH2W L-N≤ 240 V L-N

1PH2W L-L≤ 415 V L-L

1PH3W L-L-N≤ 240 V L-N
≤ 480 V L-L

1PH4W multi L-N 2CT≤ 240 V L-N

1PH4W multi L-N 3CT≤ 240 V L-N

3PH3W

≤ 480 V L-L

≤ 480 V L-L

≤ 480 V L-L

3PH4W

≤ 277 V L-N
≤ 480 V L-L

≤ 277 V L-N
≤ 480 V L-L

≤ 277 V L-N
≤ 480 V L-L

3PH3W

3PH4W

Fusibles de 250 mA e interruptor de desconexión

Bloque de cortocircuito

Fusibles del primario del TT e interruptor de desconexión

  • Indica el cableado de un sistema equilibrado

Etiquete el mecanismo del circuito de desconexión del dispositivo con claridad e instálelo en una ubicación que esté al alcance del operario.

Los fusibles/interruptores automáticos deberán:

  • Instalarse de acuerdo con todos los códigos y normas eléctricos locales y nacionales.

  • Tener la capacidad nominal necesaria para la tensión de instalación y la intensidad de fallo disponible y estar correctamente dimensionados para las cargas conectadas.

Es necesario disponer de un fusible para el neutro si el neutro de la fuente no está conectado a tierra.

La central de medida requiere transformadores de intensidad de x/5 A o x/1 A.

Comentarios
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.