DOCA0006ZH-08

电力系统接线

1PH

1PH2W L-N≤ 240 V L-N

1PH2W L-L≤ 415 V L-L

1PH3W L-L-N≤ 240 V L-N
≤ 480 V L-L

1PH4W multi L-N 2CT≤ 240 V L-N

1PH4W multi L-N 3CT≤ 240 V L-N

3PH3W

≤ 480 V L-L

≤ 480 V L-L

≤ 480 V L-L

3PH4W

≤ 277 V L-N
≤ 480 V L-L

≤ 277 V L-N
≤ 480 V L-L

≤ 277 V L-N
≤ 480 V L-L

3PH3W

3PH4W

250 mA 熔丝和断路开关

短接块

电压互感器一次回路熔丝和断路开关

  • 表示一个平衡系统的接线

清楚标明设备的断路机制,并将其安装在操作员易触及的位置。

熔丝/断路器必须:

  • 根据所有当地和国家电气规范和标准进行安装。

  • 额定值与设备电压、可能的故障电流相符,并根据所连接的负载调整大小。

如果电源中线未接地,则需要为中线安装熔丝。

测量仪需要 x/5A 或 x/1A 电流互感器。

反馈
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.