DOCA0006FR-08

Raccordement du réseau électrique

1PH

1PH2W L-N≤ 240 V L-N

1PH2W L-L≤ 415 V L-L

1PH3W L-L-N≤ 240 V L-N
≤ 480 V L-L

1PH4W multi L-N 2CT≤ 240 V L-N

1PH4W multi L-N 3CT≤ 240 V L-N

3PH3W

≤ 480 V L-L

≤ 480 V L-L

≤ 480 V L-L

3PH4W

≤ 277 V L-N
≤ 480 V L-L

≤ 277 V L-N
≤ 480 V L-L

≤ 277 V L-N
≤ 480 V L-L

3PH3W

3PH4W

Fusibles 250 mA et organe de coupure

Bloc de court-circuitage (optionnel)

Fusibles ou disjoncteur et organe de coupure, au primaire du transformateur de tension

  • indique le câblage pour un réseau équilibré

Étiquetez clairement l’organe de coupure de l’appareil et installez-le de sorte qu’il soit facilement accessible par l’opérateur.

Les fusibles et les disjoncteurs doivent être :

  • Installés conformément aux normes et réglementations électriques nationales et locales

  • Calibrés selon la tension d’installation, le courant de défaut disponible et les charges connectées

Un fusible est à prévoir pour le neutre si le neutre de la source n’est pas mis à la masse.

L’appareil doit être utilisé avec des transformateurs de courant x/5A ou x/1A.

Commentaires
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.