DOCA0006PT-08

Características principais

Função

PM3200

PM3210

PM3250

PM3255

Entradas de medição por meio de TCs (1 A, 5 A)

Entradas de medição por meio de TPs

Medições de energia dos quatro quadrantes

Medições elétricas (I, In, V, PQS, PF, Hz)

Corrente e tensão THD

Corrente, demanda de potência, presente

Corrente, demanda de potência, pico

Mínimo/máximo dos valores instantâneos

Registros de demanda de potência

Registro de consumo de energia (diário, semanal, mensal)

Multitarifa (relógio interno)

4 tarifas

4 tarifas

4 tarifas

4 tarifas

Multitarifa (controle externo por DI)

4 tarifas

Multitarifa (controle externo por comunicação)

4 tarifas

4 tarifas

Exibição da medição

Entradas digitais

2 entradas digitais

Saídas digitais

2 saídas digitais

Saída de pulso

Alarmes com marcação de hora

Código QR

Comunicação via Modbus

Comentários
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.