DOCA0006ES-08

Principales características

Función

PM3200

PM3210

PM3250

PM3255

Entradas de medición a través de TI (1 A, 5 A)

Entradas de medición a través de TT

Mediciones de energía de cuatro cuadrantes

Mediciones eléctricas (I, In, V, PQS, PF, Hz)

THD de intensidad y tensión

Intensidad, demanda de potencia, actual

Intensidad, demanda de potencia, punta

Mínimo/máximo de valores instantáneos

Registros de demanda de potencia

Registro de consumo de energía (día, semana, mes)

Tarifa múltiple (reloj interno)

4 tarifas

4 tarifas

4 tarifas

4 tarifas

Tarifa múltiple (control externo mediante DI)

4 tarifas

Tarifa múltiple (control externo a través de las comunicaciones)

4 tarifas

4 tarifas

Pantalla de medición

Entradas digitales

2 entradas digitales;

Salidas digitales

2 salidas digitales

Salida de impulsos

Alarmas con sello de hora

Código QR

Comunicación ModBus

Comentarios
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.