DOCA0006ZH-08

主要特征

功能

PM3200

PM3210

PM3250

PM3255

通过 CT 测量输入(1 A,5 A)

通过 VT 测量输入

四象限电能测量

电气测量(I,In,V,PQS,PF,Hz)

THD 电流和电压

电流、功率需量现值

电流、功率需量峰值

瞬时值的最大值/最小值

功率需量日志

电能消耗日志(日、周、月)

复费率(内置时钟)

4 种费率

4 种费率

4 种费率

4 种费率

复费率(由 DI 进行外部控制)

4 种费率

复费率(由通讯进行外部控制)

4 种费率

4 种费率

测量显示

数字输入

2 路数字输入

数字输出

2 路数字输出

脉冲输出

带时间戳的报警

QR 代码

Modbus 通信

反馈
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.