DOCA0006RU-08

Основные характеристики

Функция

PM3200

PM3210

PM3250

PM3255

Измерение входов через ТТ (1 А, 5 А)

Измерение входов через ТН

Измерение энергии в четырех квадрантах

Электрические измерения (I, In, V, PQS, PF, Гц)

THD тока и напряжения

Потребление тока, мощности, текущее

Потребление тока, мощности, пиковое

Минимальные и максимальные мгновенные значения

Журналы значений потребляемой энергии

Журнал потребления энергии (за день, неделю, месяц)

Использование нескольких тарифов (встроенные часы)

4 тарифа

4 тарифа

4 тарифа

4 тарифа

Использование нескольких тарифов (внешнее управление через цифровой вход)

4 тарифа

Использование нескольких тарифов (внешнее управление по каналу связи)

4 тарифа

4 тарифа

Дисплей для отображения измеряемых значений

Цифровые входы

2 цифровых входа

Цифровые выходы

2 цифровых выхода

Импульсный выход

Сигналы тревоги с временными метками

QR-код

Связь по протоколу Modbus

Обратная связь
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.