DOCA0006FR-08

Caractéristiques principales

Fonction

PM3200

PM3210

PM3250

PM3255

Entrées de mesure via TC (1 A, 5 A)

Entrées de mesure via TT

Mesures d’énergie 4 quadrants

Mesures électriques (I, In, V, PQS, PF, Hz)

Distorsion harmonique totale (THD) courant et tension

Valeurs moyennes de courant et de puissance, présente

Maximum de valeur moyenne de courant et de puissance

Minimum/maximum des valeurs instantanées

Journaux de valeur moyenne de puissance

Journal de consommation d’énergie (jour, semaine, mois)

Multitarif (horloge interne)

4 tarifs

4 tarifs

4 tarifs

4 tarifs

Multitarif (contrôle externe par entrée numérique)

4 tarifs

Multitarif (contrôle externe par communication)

4 tarifs

4 tarifs

Affichage des mesures

Entrées logiques

2 entrées numériques

Sorties logiques

2 sorties logiques

Sortie à impulsions

Alarmes avec horodatage

Code QR

Communication Modbus

Commentaires
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.