DOCA0006ZH-08

需量计算方法

功率需量表示指定时段中累计的电能除以该时段的时长。使用电流 RMS 值在一段时间内的算术积分除以时段的时长来计算电流需量。测量仪如何执行此计算取决于所选方法。为了与公共电力部门计费兼容,测量仪提供了区块间隔功率/电流需量计算。

对于区块间隔需量计算,您可以选择测量仪用于计算需量的时间区块(间隔)以及测量仪用于处理间隔的模式。有以下 2 种不同模式可供选择:

  • 固定区块 - 从 1 分钟至 60 分钟之间选择间隔(以 1 分钟递增)。测量仪在各个间隔结束时计算并更新需量。

  • 滑动区块 - 从 10、15、20、30、60 分钟范围中选择间隔。对于少于 15 分钟的需量间隔,该值会每隔 15 秒更新一次。对于 15 分钟及以上的需量间隔,该需量值每隔 60 秒更新一次。测量仪显示最后一个完成间隔的需量值。

下列各图说明了使用区块方法计算需量功率的 2 种方式。为了便于说明,间隔设置为 15 分钟。

固定区块

滑动区块

反馈
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.