DOCA0006RU-08

Методы расчета потребления

Потребление энергии — это значение энергии, накопленное в течение отдельно взятого периода времени, разделенное на продолжительность этого периода. Текущее потребление рассчитывается через арифметическое суммирование текущих среднеквадратичных значений в некий период времени с последующим их делением на длительность этого промежутка. Каким образом счетчик проводит этот расчет, зависит от выбранного метода. Чтобы соответствовать практике выставления счетов за потребление электроэнергии, счетчик предоставляет расчеты по блокам интервалов потребления тока/мощности.

Для расчета потребления по блокам интервалов выберите временной блок (интервал), который счетчик будет использовать для расчета потребления, и режим, который используется счетчиком для обработки интервала. Возможны 2 варианта:

  • Фиксированный блок: выбирается интервал от 1 до 60 минут (с шагом 1 минута). Счетчик рассчитывает и обновляет потребление в конце каждого интервала.

  • Скользящий блок: выбирается интервал 10, 15, 20, 30, 60 минут. При интервалах потребления менее 15 минут значение обновляется каждые 15 секунд. При интервалах потребления 15 и более минут значение потребления обновляется каждые 60 секунд. Счетчик отображает значение потребления за последний полный интервал.

На следующих иллюстрациях показаны 2 варианта расчета потребления энергии с использованием метода блока. Для целей демонстрации интервал установлен на 15 минут.

Фиксированный блок

Скользящий блок

Обратная связь
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.