DOCA0006PT-08

Métodos de cálculo de demanda

A demanda de energia é a energia acumulada durante um período especificado dividida pela duração do período. A demanda atual é calculada usando a integração aritmética dos valores RMS atuais durante um período de tempo, dividido pela duração do período. A forma como o medidor executa esse cálculo depende do método selecionado. Para ser compatível com as práticas de faturamento da concessionária de energia elétrica, o medidor fornece os cálculos de demanda de energia/corrente em intervalos de blocos.

Para cálculos de demanda de intervalo de bloco, você seleciona um bloco de tempo (intervalo) que o medidor usa para o cálculo de demanda e o modo que o medidor usa para lidar com o intervalo. 2 modos diferentes são possíveis:

  • Bloco fixo - Selecione um intervalo de 1 a 60 minutos (em incrementos de 1 minuto). O medidor calcula e atualiza a demanda ao final de cada intervalo.

  • Bloco deslizante - Selecione um intervalo da faixa de 10, 15, 20, 30, 60 minutos. Para intervalos de demanda inferiores a 15 minutos, o valor é atualizado a cada 15 segundos. Para intervalos de demanda de 15 minutos ou mais, o valor da demanda é atualizado a cada 60 segundos. O medidor exibe o valor da demanda para o último intervalo completado.

As figuras a seguir ilustram as 2 maneiras de calcular a potência de demanda usando o método de bloco. Para fins ilustrativos, o intervalo é definido para 15 minutos.

Bloco fixo

Bloco deslizante

Comentários
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.