DOCA0006FR-08

Méthodes de calcul de la valeur moyenne

La valeur moyenne de puissance correspond à l’énergie accumulée pendant une période spécifiée, divisée par la durée de cette période. La valeur moyenne de courant est calculée par intégration arithmétique des valeurs efficaces de courant sur une période donnée, divisée par la durée de la période. L’appareil peut réaliser ce calcul de différentes façons, selon la méthode sélectionnée. Pour assurer la compatibilité avec le système de facturation des services électriques, l’appareil fournit un mode de calcul de la valeur moyenne de puissance/courant sur intervalle de temps.

Pour les calculs de valeur moyenne sur intervalle de temps, vous sélectionnez un bloc de temps (intervalle) que l’appareil utilisera pour le calcul de la valeur moyenne, ainsi que le mode de traitement de l’intervalle par l’appareil. Deux modes sont possibles :

  • Fixed block – Sélectionnez un intervalle fixe entre 1 et 60 minutes (par incréments d’une minute). L’appareil calcule et met à jour la moyenne à la fin de chaque intervalle.

  • Intervalle glissant – Sélectionnez un intervalle de 10, 15, 20, 30 ou 60 minutes. Pour les intervalles de moins de 15 minutes, la valeur est mise à jour toutes les 15 secondes. Pour des intervalles de 15 minutes et plus, la valeur moyenne est mise à jour toutes les 60 secondes. L’appareil affiche la valeur moyenne pour le dernier intervalle révolu.

Les figures ci-après illustrent les trois manières de calculer la puissance moyenne en utilisant la méthode par intervalle. Pour les besoins de l’illustration, l’intervalle est de 15 minutes.

Intervalle fixe

Intervalle glissant

Commentaires
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.