DOCA0006ES-08

Descripción general

La información de esta sección presupone que el usuario cuenta con conocimientos avanzados de la comunicación Modbus, de la red de comunicación y del sistema de alimentación a los que se encuentra conectada la central de medida.

Hay tres formas distintas de utilizar la comunicación Modbus:

  • Enviando comandos a través de la interfaz de comandos

  • Leyendo registros Modbus

  • Leyendo la identificación del dispositivo

Comentarios
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.