Visão geral
Existem três maneiras diferentes de usar a comunicação Modbus:
-
Ao enviar comandos usando a interface de comando
-
Ao ler os registros Modbus
-
Ao ler a identificação do dispositivo
Existem três maneiras diferentes de usar a comunicação Modbus:
Ao enviar comandos usando a interface de comando
Ao ler os registros Modbus
Ao ler a identificação do dispositivo
Isto foi útil?
Obrigado pelo feedback!
Mostrar o código QR para esta página
As informações fornecidas neste documento contêm descrições gerais, características técnicas e/ou recomendações relacionadas com produtos/soluções.
Este documento não deve substituir um estudo aprofundado ou um desenvolvimento operacional e num local específico ou um plano esquemático. Não deve ser utilizado para determinar a adequação ou fiabilidade dos produtos/soluções para aplicações específicas de utilizadores. O utilizador tem o dever de efetuar ou solicitar a um especialista profissional à sua escolha (integrador, supervisor ou semelhante) uma análise adequada e exaustiva do risco, avaliação e teste dos produtos/soluções no que respeita à aplicação específica ou utilização efetiva.
A marca Schneider Electric e quaisquer marcas comerciais da Schneider Electric e respetivas subsidiárias referidas no presente documento são propriedade da Schneider Electric ou das respetivas subsidiárias. Todas as outras marcas podem ser marcas comerciais do respetivo proprietário.
Este documento e o respetivo conteúdo estão protegidos por leis de direitos de autor aplicáveis e são fornecidos apenas para fins informativos. Nenhuma parte deste documento pode ser reproduzida ou transmitida de qualquer forma ou método (eletrónico, mecânico, fotocópia, gravação ou outro), para qualquer finalidade, sem o consentimento prévio por escrito da Schneider Electric.
A Schneider Electric não concede qualquer direito ou licença para utilização comercial do documento ou do respetivo conteúdo, exceto para uma licença não-exclusiva e pessoal para a respetiva consulta no "estado atual".
A instalação, operação, intervenções e manutenção devem ser realizadas apenas por pessoal qualificado. A Schneider Electric não assume qualquer responsabilidade por quaisquer consequências decorrentes da utilização deste material.
A Schneider Electric reserva-se o direito de efetuar alterações ou atualizações relativamente ou sobre o conteúdo do presente documento ou o respetivo formato, em qualquer altura sem aviso prévio.
Na medida do permitido pela legislação aplicável, a Schneider Electric e as respetivas subsidiárias não assumem qualquer responsabilidade ou obrigação por quaisquer erros ou omissões no conteúdo informativo do presente documento, bem como qualquer utilização indevida ou abusiva do respetivo conteúdo.
© 2025 Schneider Electric