DOCA0006ZH-08

概述

本节的信息假设您对 Modbus 通信、通信网络和连接测量仪的电力系统已有深入的了解。

有三种不同的使用 Modbus 通信的方式:

  • 通过使用命令接口发送命令

  • 通过读取 Modbus 寄存器

  • 通过读取设备识别信息

反馈
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.