DOCA0006FR-08

Vue générale

Les informations de cette section supposent que vous disposez d’une connaissance approfondie des communications Modbus, ainsi que du réseau de communication et du réseau électrique auxquels votre appareil est connecté.

Il existe trois façons d’utiliser la communication Modbus :

  • En envoyant des commandes via l’interface de commandes

  • En lisant les registres Modbus

  • En lisant l’identification d’appareil

Commentaires
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.