DOCA0006ZH-08

PF 符号约定

测量仪根据 IEC 标准显示正或负功率因数。

IEC 中的 PF 符号

测量仪将功率因数符号(PF 符号)与真实功率 (P) 流的方向关联。

  • 对于正真实功率 (+P),PF 符号为正 (+)。

  • 对于负真实功率 (-P),PF 符号为负 (-)。

反馈
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.