DOCA0006ES-08

Convención del signo del FP

La central de medida muestra un factor de potencia positivo o negativo de conformidad con las normas IEC.

Signo del FP en IEC

La central de medida correlaciona el signo del factor de potencia (signo FP) con el flujo real de potencia (P).

  • En el caso de la potencia activa positiva (+P), el signo del FP es positivo (+).

  • En el caso de la potencia activa negativa (-P), el signo del FP es negativo (-).

Comentarios
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.