DOCA0006FR-08

Conventions de signe FP

L’appareil affiche un facteur de puissance positif ou négatif selon les normes CEI.

Signe FP en mode CEI

L’appareil établit une corrélation entre le signe de facteur de puissance (signe de FP) et le sens du flux de puissance active (P).

  • Pour la puissance active positive (+P), le signe FP est positif (+).

  • Pour la puissance active négative (–P), le signe FP est négatif (–).

Commentaires
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.