DOCA0006RU-08

Обозначение знака PF

Измеритель отображает положительный или отрицательный коэффициент мощности в соответствии с стандартами МЭК.

Знак коэффициента мощности в МЭК

Измеритель сопоставляет знак коэффициента мощности с направлением потока активной мощности (Р).

  • Для положительной активной мощности (+Р) знак коэффициента мощности положительный (+).

  • Для отрицательной активной мощности (-Р) знак коэффициента мощности отрицательный (-).

Обратная связь
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.