DOCA0006RU-08

Система

Адрес

Регистр

Действие
(R/W/WC)

Размер

Тип

Единицы

Описание

PM3250

PM3255

0x001D

30

R

R

20

UTF8

Наименование счетчика

0x0031

50

R

R

20

UTF8

Модель счетчика

0x0045

70

R

R

20

UTF8

Изготовитель

0x0081

130

R

R

2

Uint32

Серийный номер

0x0083

132

R

R

4

DATETIME

Дата изготовления

0x0087

136

R

R

5

UTF8

Версия аппаратного обеспечения

0x0664

1637

R

R

1

UInt16

Текущая версия микропрограммного обеспечения (в формате DLF): X.Y.ZTT

0x06A4

1701

R

R

1

UInt16

Текущая языковая версия (в формате DLF): X.Y.ZTT

0x0734 – 0x0737

1845 – 1848

R/WC

R/WC

1 X 4

UInt16

Дата/время:

  • Рег. 1845: Год (b6:b0) 0 – 99 (год с 2000 по 2099)
  • Рег. 1846: Месяц (b11:b8), день недели (b7:b5), день (b4:b0)
  • Рег. 1847: Час (b12:b8), минуты (b5:b0)
  • Рег. 1848: Миллисекунды

Обратная связь
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.