DOCA0006PT-08

Sistema

Endereço

Registro

Ação
(R/W/WC)

Tamanho

Tipo

Unidades

Descrição

PM3250

PM3255

0x001D

30

R

R

20

UTF8

Nome do medidor

0x0031

50

R

R

20

UTF8

Modelo do medidor

0x0045

70

R

R

20

UTF8

Fabricante

0x0081

130

R

R

2

UInt32

Número de série

0x0083

132

R

R

4

DATETIME

Data de fabricação

0x0087

136

R

R

5

UTF8

Revisão de hardware

0x0664

1637

R

R

1

UInt16

Versão do firmware atual (formato DLF): X.Y.ZTT

0x06A4

1701

R

R

1

UInt16

Versão do idioma presente (formato DLF): X.Y.ZTT

0x0734 – 0x0737

1845 – 1848

R/WC

R/WC

1 X 4

UInt16

Data/Hora:

  • Reg. 1845: Ano (b6:b0) 0 – 99 (ano de 2000 a 2099)
  • Reg. 1846: Mês (b11:b8), Dia da semana (b7:b5), Dia (b4:b0)
  • Reg. 1847: Hora (b12:b8), Minuto (b5:b0)
  • Reg. 1848: Milissegundo

Comentários
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.