DOCA0006FR-08

Système

Adresse

Registre

Action
(R/W/WC)

Dimensions

Type

Unités

Description

PM3250

PM3255

0x001D

30

R

R

20

UTF8

Nom de l’appareil de mesure

0x0031

50

R

R

20

UTF8

Modèle de l'appareil de mesure

0x0045

70

R

R

20

UTF8

Constructeur

0x0081

130

R

R

2

UInt32

Numéro de série

0x0083

132

R

R

4

DATETIME

Date de fabrication

0x0087

136

R

R

5

UTF8

Révision matérielle

0x0664

1637

R

R

1

UInt16

Version actuelle du logiciel embarqué (format DLF) : X.Y.ZTT

0x06A4

1701

R

R

1

UInt16

Version de langue actuelle (format DLF) : X.Y.ZTT

0x0734-0x0737

1845-1848

R/WC

R/WC

1 X 4

UInt16

Date et heure :

  • Reg. 1845 : Année (b6:b0) 0-99 (année de 2000 à 2099)
  • Reg. 1846 : Mois (b11:b8), Jour de la semaine (b7:b5), Jour (b4:b0)
  • Reg. 1847 : Heure (b12:b8), Minute (b5:b0)
  • Reg. 1848 : Millisecondes

Commentaires
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.