DOCA0006PT-08

Avisos

FCC

Este equipamento foi testado e declarado compatível com os limites de um dispositivo digital de Classe B de acordo com a parte 15 das normas da FCC. Esses limites foram criados para proporcionar uma proteção razoável contra a interferência prejudicial em uma instalação residencial. Este equipamento gera, usa e pode irradiar energia de radiofrequência e, caso não seja instalado e usado de acordo com as instruções, poderá causar interferência prejudicial em comunicações de rádio. No entanto, não há garantias de que a interferência não ocorrerá em uma determinada instalação. Se este equipamento realmente causar interferência prejudicial na recepção de sinais de rádio ou televisão, o que pode ser verificado desligando e ligando o equipamento, o usuário será incentivado a tentar corrigir a interferência usando uma ou várias destas medidas:

  • Reoriente ou realoque a antena receptora.

  • Aumente a distância entre o equipamento e o receptor.

  • Conecte o equipamento a uma tomada em um circuito diferente daquele em que o receptor está conectado.

  • Consulte o distribuidor ou um técnico especializado em rádio/TV para obter ajuda.

O usuário é advertido que quaisquer alterações ou modificações não expressamente aprovadas pela Schneider Electric podem invalidar a autoridade do usuário para operar o equipamento.

Este aparelho digital está em conformidade com a CAN ICES-3 (B)/NMB-3(B).

Comentários
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.