DOCA0006PT-08

Outras características

A tabela a seguir lista outras características do medidor:

Características

Descrição

Reinicializar

Epart

Por fase, parcial, por valores de energia de tarifa

Valores máximos e mínimos

Valores de demanda de pico

Configuração local ou remota

Tipo do sistema de distribuição

3 ou 4 fios trifásico com 1, 2 ou 3 CT

2 ou 3 fios monofásico com 1 ou 2 CT, com ou sem VT

Classificação dos transformadores de corrente

Primário 5 a 32.767 A

Secundário 5 A, 1 A

Classificação dos transformadores de tensão

Primário 1.000.000 Vmáx

Secundário 100, 110, 115, 120

Método de cálculo de demanda de corrente

1 a 60 minutos

Método de cálculo de demanda de potência

1 a 60 minutos

Comentários
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.