DOCA0006PT-08

Solicitação de comando

A tabela a seguir descreve uma solicitação de comando Modbus:

Número subordinado

Código de função

Bloco de comando

CRC

Endereço de registro

Descrição do comando

1 – 247

16 (W)

5250 (até 5374)

O comando é composto por um número de comando e um conjunto de parâmetros. Veja a descrição detalhada de cada comando na lista de comandos.

NOTA: Todos os parâmetros reservados podem ser considerados como qualquer valor, por ex.: 0

Verificação

A tabela a seguir descreve um bloco de comandos:

Endereço de registro

Conteúdo

Tamanho (Int16)

Dados (exemplo)

5250

Número do comando

1

2008 (Configurar tarifa)

5251

(Reservado)

1

0

5252 - 5374

Parâmetro

n

4 (Tarifa = 4)

NOTA: O comando número 2008 tem suporte para apenas um parâmetro com o tamanho de 1.

Resultado do comando

Endereço de registro

Conteúdo

Tamanho (Int16)

Dados (exemplo)

5375

Número de comando solicitado

1

2008 (Configurar tarifa)

5376

Resultado

Lista de códigos de resultado do comando:

  • 0 = Operação válida

  • 3000 = Comando inválido

  • 3001 = Parâmetro inválido

  • 3002 = Número inválido de parâmetros

  • 3007 = Operação não realizada

1

0 (Operação válida)

Comentários
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.