DOCA0006PT-08

Configuração de alarmes

Número do comando

Ação
(R/W)

Tamanho

Tipo

Unidade

Intervalo

Descrição

7000

W

1

UInt16

(Reservado)

W

1

UInt16

PM3250 :
1, 6, 8, 9, 11, 30

PM3255 :
1, 2, 5 - 16, 19, 28, 30 - 32, 41

ID do alarme

W

1

UInt16

(Reservado)

W

1

UInt16

(Reservado)

W

1

UInt16

(Reservado)

W

1

UInt16

0, 1

  • 0 = Desativar
  • 1 = Ativar

W

2

Float32

ID do alarme 1, 2, 5, 6, 7, 8, 11, 19: 0,0 - 9999999,0

ID do alarme 9, 10, 16, 30: -9999999,0 - 9999999,0

ID do alarme 12, 13: -2,0 - 2,0

ID do alarme 28, 31, 32: 0,0 - 1000,0

ID do alarme 41: 0 - 999999999

Ponto de ajuste de retirada

W

2

UInt32

(Reservado)

W

2

Float32

(Reservado)

W

2

UInt32

(Reservado)

W

1

UInt16

(Reservado)

W

4

UInt16

(Reservado)

W

1

UInt16

(Reservado)

W

1

UInt16

(Reservado)

20000

W

1

UInt16

(Reservado)

W

2

Float32

0,0 - 99,0

Ponto de ajuste de perda

W

2

UInt32

0 - 999999

Retardo de tempo de disparo

W

1

Bitmap

0, 1, 2, 3

PM3250 : Reservado

PM3255 : Saída digital a associar:

  • 0 = Nenhum
  • 1 = DO1
  • 2 = DO2
  • 3 = DO1 e DO2

20001

W

1

UInt16

(Reservado)

Comentários
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.