DOCA0006PT-08

Configuração de medição de entrada (PM3255)

Número do comando

Ação
(R/W)

Tamanho

Tipo

Unidade

Intervalo

Descrição

6014

W

1

UInt16

(Reservado)

W

1

UInt16

1, 2

Canal de medição de entrada

W

20

UTF8

tamanho da cadeia de caracteres ≤ 40

Etiqueta

W

2

Float32

1 – 10000

Peso do pulso

W

1

UInt16

(Reservado)

W

1

UInt16

Canal de medição de entrada 1: 0, 1

Canal de medição de entrada 2: 0, 2

Associação de entrada digital:

  • 0 = Nenhum
  • 1 = DI1
  • 2 = DI2

Comentários
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.