DOCA0006PT-08

Demanda de pico

Na memória não volátil, o medidor mantém valores de demanda operacional máxima chamados de demanda de pico. O pico é o valor mais alto (valor absoluto) para cada uma dessas leituras desde a última reinicialização.

Você pode redefinir os valores de demanda de pico na tela do medidor. Você deve redefinir a demanda de pico após as alterações na configuração básica do medidor, como a relação TC ou a configuração do sistema de energia.

Comentários
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.