DOCA0006PT-08

Visão geral das funções do medidor

Os medidores da série PM3200 fornecem monitoramento preciso de parâmetros elétricos trifásicos.

Os modelos do medidor são os seguintes:

  • PM3200

  • PM3210

  • PM3250

  • PM3255

Os medidores fornecem as diversas capacidades de medição necessárias para monitorar uma instalação elétrica, como corrente, tensão, potência, fator de potência, frequência e energia.

As principais características dos medidores são:

  • Monitoramento de parâmetros elétricos, como I, In, U, V, PQS, E, PF, Hz

  • Demanda de potência/corrente, demanda de pico

  • Alarmes com marcação de hora

  • Valores mínimos/máximos para muitos parâmetros

  • Gerenciamento de até 4 tarifas

  • Até 2 entradas digitais e 2 saídas digitais

  • Comunicação via Modbus

  • Códigos QR com dados embutidos para visualizar informações do medidor usando Meter Insights

Comentários
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.