DOCA0006PT-08

Configuração do relógio usando o visor

A imagem a seguir ilustra como ajustar o relógio ao ligar o medidor pela primeira vez ou após uma queda de energia. Para configurar o relógio durante a operação normal, consulte Árvore do menu do modo de configuração do medidor.
  1. Pressione quando for solicitado a configurar a data e a hora ao ligar o medidor.
  2. Use o botão ou para digitar a senha alta Password (High) (o padrão é "0010") do medidor e pressione .
  3. Use o botão ou para definir a data no formato DD-MMM-AAAA e a hora no formato HH:MM:SS.
  4. Pressione para salvar as alterações no medidor.
Comentários
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.