DOCA0006PT-08

Saídas digitais (PM3255)

O medidor tem 2 saídas de relé de estado sólido (DO1 e DO2). As saídas de relé têm 4 modos de operação:

  • Alarme: A saída é controlada pelo medidor em resposta a uma condição de alarme. A saída é ligada (relé fechado) quando pelo menos um alarme está ativo. A saída é desligada (relé aberto) quando o alarme é desativado.

  • Saída de energia: Você pode usar DO1 apenas para saída de pulso de energia ativa e DO2 apenas para saída de pulso de energia reativa. Você pode configurar a frequência de pulso (pulso/kWh ou pulso/kVARh) e a largura de pulso.

  • Desativar: A função da saída digital é desativada.

  • Externa: A saída é controlada pelo medidor em resposta a um comando 21000.

Comentários
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.