DOCA0006PT-08

Configurar registro flex

Número do comando

Ação
(R/W)

Tamanho

Tipo

Unidade

Intervalo

Descrição

2052

W

1

UInt16

0 – 6

Modo do registro flex:

  • 0 = Desativar
  • 1 = Demanda de pico
  • 2 = KWH_KVAH
  • 3 = KWH_KVARH
  • 4 = KVARH_KVAH
  • 5 = KWH_KW
  • 6 = KWH_KVA

W

1

UInt16

10, 15, 20, 30, 60

Duração do intervalo do registro flex em minutos:

  • 10, 15, 20, 30, 60

W

1

UInt16

1, 2

  • 0 = Aberto
  • 1 = Fechado
NOTA: Aplica-se somente quando o modo do registro flex está configurado para demanda de pico

Comentários
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.