DOCA0006PT-08

Ler identificação de dispositivo

O medidor tem suporte para Ler identificação de dispositivo com os objetos obrigatórios:

  • Nome do fornecedor

  • Código do produto

  • Número da revisão

ID do objeto

Nome/Descrição

Comprimento

Valor

Observação

0x00

Nome do fornecedor

16

Schneider Electric

0x01

Código do produto

11

METSEPM3200

METSEPM3210

METSEPM3250

METSEPM3255

O valor de Código do produto é idêntico ao número de catálogo de cada referência

0x02

Revisão principal, secundária

04

X.Y.ZTT

Equivalente a X.Y no registrador 1637

Os códigos de ID de dispositivo de leitura 01 e 04 são suportados:

  • 01 = solicitação para obter identificação básica do dispositivo (acesso ao fluxo)

  • 04 = solicitação para obter um objeto de identificação específico (acesso individual)

A solicitação e a resposta do Modbus são compatíveis com a Especificação do protocolo de aplicação do Modbus.

Comentários
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.